This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC162244A:器件是否支持器件输出端的热插拔?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC162244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808855/sn74lvc162244a-whether-the-device-support-hot-swap-at-the-output-of-the-device

器件型号:SN74LVC162244A

大家好 、

器件是否支持 器件输出端的热插拔? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电压和电流保持在绝对最大额定值范围内、受电输出的 CMOS 就不关心发生什么情况。
    当未供电的 SN74LVC162244A 的输出连接到某些受电设备时、LVC 系列具有 Ioff 保护功能、可防止电流回流。

    另请参见《带电插入应用中的逻辑》(SCEA026)。