This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT8990:边界扫描测试操作模式

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT8990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808639/sn74act8990-boundary-scan-test-operation-mode

器件型号:SN74ACT8990

您好!

我需要对  SN74ACT8990测试总线控制器的边界扫描测试工作模式进行测试。 有可能吗? 。 如果可能、则意味着如何为旁路、Extest、Sample/Preload 操作设置矢量。

谢谢、

VINoth.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinothkumar、

    我并不完全确定你的问题。

    但是、我想您正在问器件本身是否具有边界扫描。   如果正确、答案是否定的  它是一个控制器、在运行时没有测试自身的机制。

    遗憾的是、我们对 JTAG 产品的专业知识非常有限。  发布它们的团队不再可用。

    有一份应用手册和 EVM 文档。  EVM 不可用。  本文档位于产品文件夹的技术文档选项卡中:

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水