This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4098B:CD4098BM96 TI 是否有清晰的数据表?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808637/cd4098b-cd4098bm96-do-ti-have-a-clear-datasheet

器件型号:CD4098B

您好、先生、

我们使用 CD4098BM96、需要清晰的数据表来计算数据。

以下图片是 TI.com 上发布的数据表中的截图;

您是否有清晰的图表? 或者、您是否有一些公式用于计算脉宽 v.s 电阻和电容以及其他关系?

谢谢。 然后等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    恐怕此器件的唯一数据表就是您查看的数据表。 这是 TI 从 Harris Semiconductor 收购的一个非常旧的器件。

    数据表第一页提供了脉宽与电阻间的关系计算:

    对于单稳多谐振荡器、我们始终建议使用您选择的组件值进行原型设计、以确保您获得所需的脉冲宽度。 由于器件中的非线性并且时序依赖于外部组件、这是最佳方法。

    这里有一个常见问题解答、其中详细介绍了这一点: