This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:使用 DIR 信号的信号方向时间

Guru**** 2982900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808734/sn74axc8t245-signal-direction-time-using-dir-signal

器件型号:SN74AXC8T245
大家好、
使用 DIR 信号更改端口 A 和 B 端口的信号方向需要多长时间?
A 端口为1.2V、B 端口为1.8V。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为数据表第8.2节中的抽象图、则会由同一个块处理由于 OE 和 DIR 而导致的输出驱动器的启用/禁用。 因此、切换方向应是最大的切换值和十。