This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe PERST#扇出

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AHC541, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808133/pcie-perst-fan-out

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17、 SN74AHC541、 SN74AHC125

您好!

我想知道 PCIe PERST# 4扇出和8扇出可以使用哪些项目

B&R

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PERST 定义为3.3V 逻辑信号。

    扇出取决于实际负载的大小。 您在一个电路板上有四个/八个器件、还是有四个/八个 PCIe 连接器?

    无论如何、对于正常负载、使用具有高驱动强度的单个缓冲器应该足够、例如 SN74LVC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图是4个扇出和8个扇出的 PCIe PERST#图

    我需要知道哪个 IC 适合在电路中设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Mini-SAS HD 连接器/电缆的(容性)负载有多大。 但是、如果您需要为每个引脚提供单独的驱动器、请使用四路/八路缓冲器、例如 SN74AHC125和 SN74AHC541。