This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:当 VCC=0V 时、输出是什么。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807678/sn74lvc2g126-what-is-the-output-when-vcc-0v

器件型号:SN74LVC2G126

你(们)好。

我想知道 VCC=0V 时的输出状态。

请给我建议。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该器件具有部分断电保护功能、也称为"I_OFF"、因此输出将处于高阻抗状态。 当 Vcc = 0V 时、输出端的泄漏电流由电气特性表中被称为"I_OFF"的规格定义。

    我们在此提供了有关此主题的常见问题解答:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys。
    感谢你的答复。

    我知道 VCC=0V 是高阻抗状态。
    什么电压被 VCC 识别为0V?
    当 VCC 为0.5V 时、情况如何?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须保持低于一个二极管压降。 低于0.5V 应该是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    如果超过0.5V、会发生什么情况?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    Ioff 电路被禁用、运行在一个"灰色"区域、直到电源达到一个建议值。 这意味着、由于输出缓冲器将被启用、有潜在的反向驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦。

    感谢您的回答。

    我明白了。

    'backdrive'是否意味着 Ioff 增大?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;Ioff 仅为泄漏电流。 "反向驱动"意味着(至少)一个输出晶体管打开、并将输出引脚连接 到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    谢谢你。