This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:背板上的同步开关噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808522/sn74vmeh22501a-simultaneous-switching-noise-on-backplane

器件型号:SN74VMEH22501A

大家好、我们有一个基于背板的系统、它具有两个 CPU 和6个 I/O 插槽

每个 CPU 都有一  个 SN74VMEH22501A 缓冲器并有其自己的总线。 让我们调用两个 CPU A 和 CPU B、因此我们在背板上有总线 A 和总线 B

6个 IO 板中的每一个都有两组 SN74VMEH22501A、用于独立管理总线 A 和 B

总线非常简单:多路复用的地址和数据+控制

整个系统位于同一接地域下;因此总线 A 和 B 不是电隔离的。

我们看到的是、当我们在总线 A 上传输流量时、我会看到总线 B 上的噪声、该噪声会对 SN74VMEH22501A 缓冲器的输入进行三角测量  

背板上似乎有一些同步开关噪声(SSN)。

A 和 B 总线以近端和票价终端终止、使用4816P-T03-331/471L 器件进行端接

https://www.mouser.it/datasheet/2/54/800P-777115.pdf

您是否对如何从背板上移除或减少 SSN 有一些建议?

非常感谢

Andrea