This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:什么是输出高阻抗? 这些输出的驱动强度是多少?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808513/sn74axc8t245-what-is-the-output-high-z-impedance-what-is-the-drive-strength-of-these-outputs

器件型号:SN74AXC8T245

E2E、

1)输出高阻抗是多少?输出端是否连接了任何内部上拉电阻(如果连接了该电阻值)?

 

2) 2)这些输出的驱动强度是多少? 具有低 VDS 的输出 FET 的 Ron 也会非常有帮助。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1) 您可以使用 IOZ 值和欧姆定律粗略估算阻抗。 没有内部上拉电阻。

    2) 这取决于您的电源是多少。 这些值可在 VOH/VOL 的测试条件中找到。 典型 Ron 约为30欧姆@ 3.3V 电源