This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:多少个端口输入阻抗值?

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808382/sn74avch16t245-how-many-values-of-the-ports-input-impedance

器件型号:SN74AVCH16T245

尊敬的所有人

    如下图所示,它说 有高阻抗,您能告诉我 端口输入阻抗的值有多少吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOFF µA 为0.1 μ A。 在3.3V 时、欧姆定律指出、这对应于33 MΩ。