This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:输出电流

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808029/sn74ahc1g125-output-current

器件型号:SN74AHC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125

大家好、

该器件的输出电流是多少? 数据表中的值似乎为8mA。 然而、在一个输出被连接至 ACSL-6420的引脚5 (一个光耦合器)的应用中、我的客户测得的电流大约为53mA。 (测量是使用数字万用表完成的)

下面是原理图:

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议您不要尝试从输出中汲取超过8mA 的电流、这是可保证最大压降的最高电流。 如果消耗更多的电流、则会产生更高的压降:

    53mA 远远超过了 SN75AHC1G125 (25mA)和 ACSL-6420 (15mA)的绝对最大额定值。

    我怀疑该电路在没有限流电阻器的情况下驱动光耦合器的 LED。 (有关示例驱动电路、请参阅 ACSL-6420数据表的第17/18页。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我相信他们使用的是基于原理图的 SN74LVC1G125。 Clemens 所说的内容仍然适用于该器件、如果他们确实使用了该器件。