This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:2.5V 至3.3V 转换的输出不会启动

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807974/txb0108-output-is-not-coming-up-for-2-5v-to-3-3v-translation

器件型号:TXB0108

您好!

我们在 其中一个电路板中使用 TXB0108PWR、其中信号从2.5V 电平转换为3.3V。

电路图如下:

我们从2.5V 侧驱动信号 SFP_TXdis (引脚5)、在示波器上、我们能够看到电平设置为0V。 但是、我们直接连接到连接器的输出侧没有任何组件连接到信号。 但我们看到引脚16上的信号处于高电平。

有人能告诉我什么问题吗?

 

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    您能否为我提供这些示波器截图、以便我可以看到您看到的输入和输出波形? 请在一个示波器捕获中提供输入和输出信号。 如果您有四通道示波器、也可以看到 OE 引脚信号。