This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4069UB:需要将3.3伏逻辑升至8伏以上。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4069UB, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807903/cd4069ub-need-to-step-up-the-3-3-volt-logic-to-more-than-8-volt

器件型号:CD4069UB
主题中讨论的其他器件: CD40109B

我需要 将3.3伏逻辑电平升高到8伏以上。  我们提供 CD4069UB IC。 当我看到数据表时、我可以通过使用10或15伏的 VDD 来看到这一点。 输入 PWM 也可以升高。  

我感到困惑的是、如何实现它是可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD4069UB 是一款普通逆变器、无法进行电平转换。

    您需要 CD40109B 之类的器件。 (VDD 可以是3V 至18V 之间的任意值、但数据表仅列出了某些特定电压的参数。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 我可以看到、打开时的传播延迟约为200ns、与关闭时的总延迟约为400ns。 不是太多?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我不理解您的问题是不是太大。 如果 TPD 太大、则取决于您的要求。 这是一个较旧的器件、因此它采用了旧的工艺技术。 我们较新的器件的传播速度更快、但它们中没有一个器件可以转换>8V