This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-EP:存在 DCK 封装

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807818/sn74lvc1g14-ep-dck-package-existance

器件型号:SN74LVC1G14-EP

大家好、团队、

您能为我们客户的问题提供帮助吗?请:
在数据表中描述了2种封装选项:
SN74LVC1G14MDBVREP (DBV)
SN74LVC1G14MDCKREP (DCK)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14-ep.pdf

我的客户  在其新设计中使用了 SN74LVC1G14MDCKREP、但无法订购。
数据表中是否有错误?

BR、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、
    遗憾的是、DCK 封装从未上市。 数据表是在与预期版本同时设置的。 但是、某些问题阻止了其发布。
    我将把这个放在队列中以更新数据表、删除对 DCK 封装的引用。

    数据表的封装部分(封装选项附录)显示了所有有效的器件可订购产品。
    此外、产品文件夹中的"立即订购"选项卡显示了有效的可订购产品。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水