This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:我们是否有用于 UART 和 I2C 的缓冲器?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807745/sn74ahc1g125-do-we-have-the-buffer-for-uart-and-i2c

器件型号:SN74AHC1G125

大家好、

我的客户希望为  UART 和 I2C 寻找缓冲器。  你有什么 建议吗?  例如 、SN74AHC1G125。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 信号线是单向的、因此您可以使用 SN74AHC1G125或任何其他 具有所需电压和驱动强度的同相缓冲器。

    I²C 是双向的、因此您必须使用特殊器件(取决于缓冲器的用途)。 请参见《为新设计选择合适的 μ I²C 器件》(文献编号:SLVA787)以及《为什么、何时以及如何使用 μ I²C 缓冲器》(文献编号:SCPA054)。