This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:SN74LVC8T245-Q1 DWR 引脚/输出封装

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807573/sn74lvc8t245-q1-sn74lvc8t245-q1-dwr-pin-out-package

器件型号:SN74LVC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

您能否在 SOIC-24中分享 SN74LVC8T245 DW 封装(SN74LVC8T245DWR)的引脚/输出封装。

我认为在数据表中、我只能找到 DB、DBQ、DGV、PW 或 RHL 封装、但不能找到 DW 封装的引脚分配(适用于 SN74LVC8T245DWR)。

您能否确认 AECQ100中是否存在该解决方案?

谢谢、Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    DW 引脚排列与其他引线选项遵循相同的结构、因此您可以按照第4页上的图像进行操作。 我会将其添加到要修复的队列中、以避免混淆。 是的、它确实存在于符合 AECQ100标准的汽车版本中。