This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:使用 DIR 引脚控制输出

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1, SN74LVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807307/sn74lvc8t245-q1-using-dir-pin-for-controlling-the-output

器件型号:SN74LVC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-Q1

大家好、

我使用 SN74LVC8T245-Q1 8位双电源总线收发器、以5V 电源将串行闪存(3.3V 逻辑)连接到控制器。

器件 SN74LVC8T245-Q1具有方向控制(DIR)输入和输出使能(OE#)输入、可启用任一输出端口、即 A 或 B  

请详细说明这些引脚的工作原理/分享应用手册(如果有)。

2.是否可以使用很少的 A 端口引脚作为同一器件的输入、其余引脚用作输出? 端口 B 也是如此

谢谢、

Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第2页上的逻辑图。

    OE 引脚禁用所有输出驱动器。 DIR 引脚禁用一侧的输出驱动器。 输入缓冲器始终处于激活状态、并且必须始终具有有效的逻辑电平。

    所有通道只有一个 DIR 引脚。 如果您同时需要双向、请使用多个芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    2) 2)如果您需要几个 A 到 B 和几个 B 到 A 通道控制、还可以考虑使用多个 SN74LVC2T45-Q1器件。

    请参阅有关 LVCxT 器件的以下应用手册:
    www.ti.com/.../slva746.pdf