This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:最高温度

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171479/sn74aup1g17-maximal-temperature

器件型号:SN74AUP1G17

尊敬的 TI:

我对施密特触发 器 SN74AUP1G17的最高温度有疑问。

其最高结温为150°C、 自然通风条件下的最高工作温度为85°C

电气特性(如阈值、开关特性等)是在推荐的自然通风工作温度范围(-40°C 至85°C)内定义的。

如果我的环境温度略高于 自然通风条件下的最高工作温度、例如95°C、该怎么办? 我能不能通过某种方式估算电气特性的变化量? 它仍然低于最高结温、因此器件不会损坏、但我对参数提出质疑。

我的应用中施密特触发器的预期功率损耗很小(开关频率几乎为0)。 该组件由 PCB 上的其他组件加热。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度高于85°C 尚未经过测试。 此信息可能不存在、您必须自行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    正如 Clemens 所说、我们测试了要放入数据表的数据点、因此我们没有这些数据。  如果  可能、我们建议您保持在我们推荐的范围内。 如果不是、我可以告诉您、迟滞通常会降低、但如果您的运行非常接近迟滞、您可能不会看到与温度范围内列出的值有太大差异。

    此致、

    Owen