This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A-Q1:Vcc=1.8V 时的 IOL

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171308/sn74lvc07a-q1-iol-at-vcc-1-8v

器件型号:SN74LVC07A-Q1

您好!

我们可以在数据表中找到 VCC=1.65V、2.3V、2.7V 和3V 时的 IOL、如下面所示。  
Vcc=1.8V 时的低电平输出电流 IOL 是多少?   

测量 IOL 时的漏极电压是多少?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.65V 规格是1.8V±0.15V 电源的最坏情况。 这些值用于1.8V、2.5V、3.0V 和3.3V 电源。

    电压可在电气特性表中找到。