This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:电流镜

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, PCA9306, LSF0108, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171589/sn74gtl2003-current-mirror

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:LSF0101PCA9306LSF0108LSF0102

该器件能否合理地用作1:8电流镜? 看起来是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在同一个裸片上有九个 MOSFET、因此这是合理的。

    但这不是该器件的设计目标、因此无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细微的开放式细节:第9个 FET 的大小是否与其他8个 FET 的大小相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;为了使电压钳位正常工作、基准晶体管必须具有相同的阈值电压。

    这与 LSF0108相同;另请参阅 LSF0101/LSF0102/PCA9306。