This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电平转换器驱动电流

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171162/txb0108-level-shifter-driving-current

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXS0108E

您好!  

我正在设计由 SPI 提供的 STM32F4控制芯片通过电平转换器的电路、并且芯片在同一 SPI 路由中具有4个扇出电路。 MCU 电压电平为3.3V、电平转换器为1.8V、下面是我的原理图。 我的问题是 SDO 引脚的输出电压电平应为1.8V、但输出摆幅仅为0.8V;SCK 输出正常。 驱动电流是否不足(添加上拉电阻50k 不会影响结果)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的 µA 强度为20 μ H。 显然、在某个地方有一个下拉电阻器。

    对于 SPI、请使用 TXU0304等单向电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您的回复。 因此、它可能不是由于驱动电流、还是应该更改组件? 我还发现了另一个电平转换器 TXS0108E、还是更好地使用了 TXU304?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低的电压表明、还有其他东西正在将线路下拉。

    您需要具有更高驱动强度的器件。 TXS 仅使用上拉电阻器生成高电压。 TXU0304等单向器件具有缓冲输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    感谢您的建议、这对我非常有帮助。