This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:IBIS 模型无输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172085/sn74lvc1g17-no-output-from-the-ibis-model

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、我一直在使用 SN74LVC1G17进行一些建模时使用 Mentor AMS、无论应用何种输入、IBIS 模型都不提供输出。 我们非常感谢您的任何建议。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我不熟悉 AMS、但我在其他工具中使用过很多次 IBIS 模型。 您能告诉我有关您的仿真的更多信息吗? 电路和输入/输出信号的屏幕截图对于故障排除特别有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、那么我开始怀疑这是一个门图/AMS 问题、而不是一个模型问题。

    下面是一些详细信息。

    这是一个非常简单的电路、用于确认功能

    输出波形显示5V VCC 输入、器件输入端的5V 脉冲、输出端无任何内容。

    此器件针对5V 模型进行配置。

    我只需深入研究 AMS 手册、了解我的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有趣-我从来没有见过 IBIS 仿真器显示过这样的完整器件-通常它只是一个带有触发引脚的输出。

    实际上、我经常使用 LVC1G17模型、因为它是 LVC 系列逻辑产品的一个很好的示例。 下面是 ADS 的一个仿真示例:

    如果你了解了对阿姆斯特丹来说这个问题是什么,我想在这里得到答案--很抱歉我没有更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 我今天联系 AMS 支持、如果找到解决方案、我将在这里发帖!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运-如果您找到了一些东西、请告诉我、尤其是如果我们的模型在某种程度上与他们的仿真器不兼容。