This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172263/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

大家好、

对于 其中一个重新设计项目、我们希望使用电平转换器(TXB0104) 将5V 逻辑转换为3.3V 逻辑。

现有设计中的许多芯片可耐受5V 电压。 作为设计的一部分、我已经检查了引入 5V 和3.3V 逻辑电平之间电平转换器的兼容性、并导致了一些疑问。

现有芯片(U1)的 VOH 最小   值为2.4V、电平转换器(U3)的 VIH 最小值为3V (VCCI*0.6)。 这是否会产生电路不兼容问题?

我随附了电路级方案的方框图、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的两侧均可采用3.3V 电压运行。但 TXB 需要至少2mA 的驱动强度、而 LS 器件的 IOH 仅为0.4mA。

    使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。