This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16373A:当 Vcc = 3.3时、可以将1le 和2LE 施加到5V?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172307/sn74lvc16373a-can-be-1le-and-2le-applied-to-5v-when-vcc-3-3

器件型号:SN74LVC16373A

各位专家:

查看以下常见问题解答、该器件是输入环形。

[常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

这是否也适用于1le 和2LE 等控制引脚?

客户正在使用 Vcc 为3.3V 且输入电压为5V 的此器件。

此致、

越好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;绝对最大额定值适用于所有输入。 如果数据输入和控制输入不同、则会有单独的条目。