This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:命名约定

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172304/sn74axc4t774-q1-naming-convention

器件型号:SN74AXC4T774-Q1

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

此器件具有3个可订购器件型号

CAXC4T774QBQBRQ1

CAXC4T774QRSVRQ1

SN74AXC4T774QPWRQ1

 

我尚未在上面列出的前2个可订购器件型号中使用此约定是否存在这些拼写错误会影响整个系统?

 

这些数字是预期值  

SN74AXC4T774QRSVRQ1

SN74AXC4T774QBQBRQ1

 

如果这是一种常规惯例、那么这些数字是否像器件预发布时那样临时、则在器件发布前、可订购器件编号中通常有"P"前缀?

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74"已替换为"C"、以兼容某些不能处理18个字符的蒸汽供电穿孔卡机。