This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T86:关于功耗问题...

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T86, TXU0101, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172200/sn74lv1t86-about-power-consumption-questions

器件型号:SN74LV1T86
主题中讨论的其他器件: TXU0101、 SN74LXC1T45

尊敬的 Sirs:

对于 SN74LV1T86的以下问题、我可以有您的意见吗?

Vcc =5V、输入 A=3.3V、输入 B=5V、输出 Y=0V。

1、根据客户规格。 最大值 ICC 应为1.5mA、对吧?

2.如果客户希望获得尽可能小的电流、例如1uA、如何实现? Vin 应该与 Vcc 或 GND 相同吗?

所有问题都涉及整个系统的功耗、如果我们的理解有误、请帮助我们告知应注意哪个参数。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、最坏情况下的电流为1.5mA。 但是、典型电流要低得多;下面的左曲线显示了采用5.0V 电源的 LV1T 输入的特性:

    (忽略正确的曲线;它适用于没有电平转换的器件。)

    2.如果您关心最坏的情况、确实需要 VCC 附近的输入信号。 这可能需要一个具有两个电源的电平转换器、例如 TXU0101、SN74LXC1T45。