This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:SN74AUP1G97功能问题。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170687/sn74aup1g97-sn74aup1g97-function-issue

器件型号:SN74AUP1G97

尊敬的先生:

SN74AUP1G97功能问题。

SN74AUP1G97的输入 A:高电平。

SN74AUP1G97的输入 B:高电平。

SN74AUP1G97的输入 C:低电平。

SN74AUP1G97的输出 Y:高电平。

当输入 C 从低电平变为高电平时。

它是否会导致 SN74AUP1G97的输出 Y 异常?

1:当输入 C 从低电平变为高电平时。

SN74AUP1G97的输出 Y 异常。

SN74AUP1G97的输出 Y 将具有从高到低的下拉电平、然后从低到高的电平。

 是否发生了 SN74AUP1G97输出 Y 异常现象

2.当输入 C 从低电平变为高电平时。

SN74AUP1G97的输出 Y 正常。

SN74AUP1G97的输出 Y 将不会有从高到低的下拉电平、然后从低到高的下拉电平。

当输入 C 从低电平变为高电平时、SN74AUP1G97的输出 Y 将始终保持高电平(无下拉电阻)。

正确吗?

请勾选以尽快回复我们。

非常感谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果您只是切换输入 C、另两个则保持恒定。 输出电压将不会发生变化、并且它将始终保持高电平。

    [引用 userid="540225" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170687/sn74aup1g97-sn74aup1g97-function-issue 当输入 C 从低电平变为高电平时,SN74AUP1G97的输出 Y 将始终保持高电平(无下拉电阻)。

    没错

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SN74AUP1G97的输出(Y)是否需要添加外部下拉 电阻器?  

    请勾选以尽快回复我们、

    非常感谢。

    此致、

    文森特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。只要存在电源、输出就始终处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 SN74AUP1G97的功率从高电平变为低电平时。(断电)

    如果 SN74AUP1G97的输出(Y)需要在 SN74AUP1G97断电期间保持低电压电平。

    SN74AUP1G97的输出(Y)需要添加外部下拉电阻器。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复我们、

    非常感谢。

    此致、

    文森特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;当没有电源时、输出不再处于活动状态。