This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4068B:电源问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172367/cd4068b-power-supply-problem

器件型号:CD4068B
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07SN74LVC07A

您好,

我想知道、当5V 为该芯片供电时、是否可以正常处理3.3V 信号?

您是否可以推荐任何新的8向门产品?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、3.3V 信号在5V 电源下不起作用。 并且没有完全兼容的器件。

    您实际上需要什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="498310" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172367/cd4068b-power-supply-problem "]是否有任何新的8路和门产品可供您推荐?

    您好、Rhea、

    如果我理解正确、您正在寻找8输入与门。 我们目前不做任何这样的事情、但您可以使用开漏缓冲器相当轻松地创建此函数。

    以下是一个示例:

    该电路显示了一个用作3输入与门的3通道开漏缓冲器。 您可以将尽可能多的缓冲器连接到同一电路、但仍只使用一个上拉电阻器(在大多数情况下建议使用10kohm)。 这将提供与8输入与门相同的功能。

    您可以使用2个 SN74LVC07A 实现多达12个输入、也可以 使用1个 SN74LVC07A 加1个 SN74LVC2G07实现恰好八个通道的最小空间。

    借助开漏器件、您可以将输出连接到您喜欢的任何电压(最高5.5V)-因此您可以从3.3V 为器件供电、具有3.3V 输入、并将输出转换为5V。