This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:未供电电阻

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171515/sn74lvc1g97-unpowered-resistance

器件型号:SN74LVC1G97

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我的产品未通过 ICT 未通电测试。 我需要知道 SN74LVC1G97DCKT 的未供电电阻是多少。 引脚4接地、引脚6接地、包括+/-容差。

我认为测试容差太小、但我需要这些数据来确认。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    该器件通过关断状态泄漏规格间接指定了最小输入和输出电阻:

    您可以测量电阻并查找最小值 R = 5.5V / 10uA = 550 kΩ、但我建议使用更简单的测试。

    对于电路内测试、对器件的电源施加0V 电压、对输入或输出施加5.5V 电压、并测量受测引脚处的电流。 如果电流超过10uA、则器件会失败。

    该规格适用于器件的整个温度范围、因此如果您仅在25°C 下进行测试、则预期值会比提供的限值低得多(泄漏随温度呈指数增长)。

    我建议将25C 测试限值设置为+/- 1uA、因为在25C 时、器件的泄漏电流应该仍然很大、如果任何器件超过该值、我希望它已损坏。

    当然、您可以测试超出 TI 提供的限制(例如、查找100nA 或更低电流)、但 TI 不保证在数据表规格之外运行。

    请注意、这些值仅适用于此器件-如果进行电路内测试、则可能会连接其他会影响测试的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emrys

    请查看我的客户的反馈:

    ICT 电阻故障是在未对 DUT 施加电源的情况下执行的电阻测量。 在不对器件加电的情况下、我是否还应该期待550K?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    "未加电"是模糊的、没有帮助。 必须为我定义电源电压以提供任何答案。 我建议他们使用数据表规格、正如我之前所解释的那样。