This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC244-SP:两个空间受限和四个部件的辐射容差信息(&quot)。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC244-SP, SN54LVCH244A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824169/sn54ac244-sp-radiation-tolerance-information-for-two-space-rated-parts

器件型号:SN54AC244-SP
主题中讨论的其他器件: SN54LVCH244A-SP

我使用的是 TI 数据表状态符合航天标准的两个器件:SN54AC244-SP (SMD 5962-8755201VSA)和 SN54LVCH244A-SP (SMD 5962-9754201VSA)。 数据表接着指出、航天级器件是"抗辐射、陶瓷封装、符合航天应用的要求。" 您是否可以为这些器件提供任何[a]辐射耐受数据、通过分析进行的[b]耐受设计或[c]空间遗产? 我与销售代表和客户服务器交换了电子邮件,但没有收到任何结果。 此外、如果需要 NDA、请让我与相应的人员联系、以便达成协议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的该声明是航天级产品的通用描述。   并非我们所有的旧航天级产品都有辐射报告、我相信这两种产品中的任何一种都没有报告。  

    能够提供空间遗产详细信息的人目前不在办公室,但应能在星期一提供答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认我们没有这些器件的辐射报告。

    可能有第三方数据可用。  但是,已知报告的数据库没有列出这些报告。  但是、它不一定是完整的。

    绝大多数航天级逻辑对 TID 的性能约为10krad。

    在交流系列中、有几款 TID 得到改进的器件的性能可高达50krad。

    这些仅是-SP 版本中的 AC00、AC02和 AC14。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这有助于澄清问题。