This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:输出最大电流问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823999/cd4093b-output-max-current-question

器件型号:CD4093B

您好的团队:

请帮助您确认并询问以下问题,谢谢。(数据表 http://www.ti.com/lit/gpn/CD4093B?keyMatch=CD4093B&tisearch=Search-EN-Everything

当 VDD 提供12V 电压且 CD4093B 的引脚1和 PIN2为低电平且输出将为高电平时,当输出为高电平时,最大电流如何像下图所示的红色箭头?

2.数据表仅在数据表中定义 VDD 10V 和15V,并定义最小值和类型,为何不在数据表中定义最大值?

3.根据数据表第9页和下图,此曲线是什么意思? Vgs 和 Vds 是什么意思?  RD 混淆不能看到任何有关 MOSFET 的功能块?

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在10V 和12V 值之间进行插值。 请参阅 [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最适合使用哪种方法估算规格值?

    2.这些值是从器件的角度指定的,并且在测试条件的限制下。 换言之、在指定的压降(VDD−VO)下、芯片可以提供至少这么大的电流。 从您的角度来看、这是最大值、也就是说、您的电路应该消耗电流最多。

    3. VGS 为 VDD,VDS 为 VDD−VO。 (输出压降直接在输出晶体管处测量。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Clemens Ladisch 女士:

    请按如下所示回答问题,非常感谢。

    如果 VDD=10V,Vo=9.5V,9.5V/2.6mA=3.65K 欧姆, 则表示电阻器的输出负载不能低于3.65K 欧姆,我是否紧固?

    2.如果 为 电阻器的输出负载选择1K 欧姆, 9.5V/1k 欧姆= 9.5mA > 2.6mA (数据表), CD4093无法提供如此大的电流,因为 它在 CD4093 数据表中定义了2.6mA?

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ;这意味着输出负载在测试条件下不能低于3.65 μ A、即、如果您希望输出电压至少为9.5V。(2.6mA 是典型值、而不是保证的最小值。)

    2。在 VDD = 10V 时、典型输出阻抗为0.5V/2.6mA≈200 Ω(对于不是太大的电流、这是正确的)。 Ω 您将得到一个200 μ V + 1 μ V 的分压器、即、kΩ 电压将大约为8.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Clemens Ladisch 女士:

    我无法理解问题2,我是说如果 为负载电阻器选择1K 欧姆 9.5V/1k 欧姆= 9.5mA >2.6mA (数据表), CD4093无法提供9.5mA 的如此大的电流 ,因为 它在 CD4093 数据表中定义了2.6mA?

    您的意思是10x0.2/(0.2+1K)=1.66和10V-1.66V=8.33V ( IOH_MIN) =输出电压?

             9.5V/2.6mA=3.65K,10x0.2/(0.2+3.65K)=0.52和10V-0.52=9.5V ( IOL_MIN)?

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.6mA 并不限制芯片可以提供的电流。 当输出晶体管上的压降最多为0.5V 时、这是芯片可以提供的电流的限制。如果您尝试消耗更多电流、压降会变大、即输出电压会变低。

    图9中显示了这种情况(但对于最坏的情况)。


    连接到 CD4093B 输出端的实际负载是多少? MOSFET 栅极(其行为与电容器类似)? 是否有任何下拉电阻器持续消耗电流?