This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:功能不起作用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825468/sn74avc4t774-function-not-work

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好、先生、

您能否帮助检查以下原理图设计是否正常?

我 的客户刚才提到功能不起作用、

如果有问题、请提供帮助以提供建议、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    我真的看不到原理图有什么问题。 我还建议他们改用 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    JTAG_BMC_OE 的状态是什么? 高电平还是低电平?

    客户的功能不起作用意味着什么? 是否有可用的范围?  他们是否会考虑使用我们最近发布的 SN74AXC4T774?