This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:电路原理图审阅

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825440/txs0102-q1-schematic-review

器件型号:TXS0102-Q1

您好、先生、

您能否帮助查看下面的 TXS0102-Q1原理图?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    我看不到这方面的任何问题。 确保 I/O 上的负载保持较轻(例如、走线较短、没有额外的滤波电容器等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    该原理图看起来不错。 我唯一的评论是:

    - R47和 R646电阻器必须将 OE 引脚偏置为相对于 VCCA 的高电平、以启用 I/O 引脚

    -为了澄清 OE 下拉:建议在 OE 引脚上使用下拉电阻、以确保 I/O 引脚在 VCCA 和 VCCB 上升过程中处于高阻抗状态。 由于该器件具有 VCC 隔离、因此在 VCCB 为0V 时、A 引脚将为高阻态、而在 VCCA 为0V 时、B 引脚将为高阻态。 在 VCC 斜升时、不使用下拉电阻可能会导致额外功耗、但器件不会损坏。  

    此致、

    Gabriel