This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:数据表值

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825410/txs0108e-q1-datasheet-values

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好、

对于 TXS0108E-Q1、客户面临逻辑兼容性问题。 控制器 VOH 最小值= 2.8V、VOH 最大值= 0.4V、VIH 最小值= 2.64V、VIL 最大值= 1.65V

但该器件 的 VOH min 为(根据数据表) 0.67*3.3=2.211V,这会在将电平转换器驱动至 MCU 时产生问题。

请确认上述器件值 VOH、VOL、VIH、VIL 正确、与其他器件数据表值不同、请检查突出显示的数据表值。

e2e.ti.com/.../TXS0108E_2D00_Q1.docx

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    数据表值正确。 TXS 器件具有内部上拉电阻、可导致 VOH 如此不良。 但是、这被列为非典型 VOH (min)、从而保证它永远不会低于此值。 这是因为这是绝对最坏的情况。 该器件的输出很可能约为.9*Vcc。

    下面 是一个介绍 TXS 器件的应用手册 www.ti.com/.../scea054a.pdf。 您可以看到、当 VCCb 为3.3V Vcc 时、输出约为3.1V。

    我建议您测试此器件以确认其运行。  

    谢谢!

    卡兰