This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用批号申请准确的器件名称

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825247/request-accurate-part-name-using-lot-number

你好。

我们通过 TI store (Web)购买了 SN74LVC1G123DCTR。
我们购买了1584PC、1000PCS 和584PCS 标记是不同的。
584PCS 标记为 C23、1000PCS 标记为 C32。
SN74LVC1G123DCTR 的标记应为 C23。
目前、1000标记 C32也正常工作。
我们就此问题联系了 TI store、但我们不知道确切的问题、因此要求我们联系 E2E。
我们希望通过批号了解此产品的正确器件名称。
这是一个紧迫的问题,对我们来说,这是一个太大的问题。
我们目前正在向客户支付罚款。
总之、批次号7161199HNN 请确认已发货的器件。
或者、如果您取出已安装的部件并将其发送给您、您可以测试这些部件吗?
请快速检查。 我将等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这种混乱感到抱歉。 我已就此主题与质量工程师联系。 他们应该能够对其进行排序。

    如果器件正常工作、我猜制造工厂可能刚刚打印了顶部标记。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我被告知这是一个已知问题。 有一项不合格的弃权声明可发送给您。

    使用这些器件不存在已知的质量或可靠性风险。

    谢谢!

    卡兰