This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:需要 VIL 和 VIH 逻辑电平

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825375/sn74lvc14a-need-vil-and-vih-logic-levels

器件型号:SN74LVC14A

SN74LVC14ADR 数据表中提到 输入接受的电压可达5.5V。但数据表中没有 VIL 和 VIH 值。 请提供 VIL 和 VIH 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有施密特触发输入的器件不具有静态 VIL/VIH 值。 第6.7节规定了正向/负向阈值电压;在最坏的情况下、您可以使用 VT−(min)/VT+(max)

    请参阅应用报告《了解施密特触发器》(SCEA046)和培训视频 《了解施密特触发器》。