This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC00A:逻辑输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC00A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825131/sn54lvc00a-logic-output

器件型号:SN54LVC00A

如果我的 Vcc 为3.3V 并且我输入5V TTL 逻辑信号、这将如何影响芯片的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    这可以通过检查绝对最大额定值来解决。

    VI 范围在0.5至6.5V 之间列出。   保持低于6.5V 意味着器件的可靠性不会受到影响。

    从功能角度来看、VOL 和 VOH 的 TTL 电平为0.8和2V、SN54LVC00A VIL/VIH 电平为0.8和2V。

    此外、建议运行条件显示 Vi 最大值为5.5V、以确保满足所有规格。  

    因此、如果您的信号不超过5.5V、则没有问题。   如果它大于5.5V 但小于6.5V、则不会损坏器件、但某些时序参数可能不再有效。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水