This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT244-SP:问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT244-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823754/sn54act244-sp-questions

器件型号:SN54ACT244-SP

大家好、

我的客户希望在 与航天相关的设计中使用 SN54ACT244-SP、但有几个问题。

  1. 此组件是否为纯 CMOS 器件?
  2. 此器件支持的最大切换速率是多少?
  3. 此组件上是否进行过任何 SEA/Heavy Ion 测试? 如果是、您能否提供有关此测试的任何数据?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将在周一之前离开办公室。  我将尝试寻找另一种资源来支持您的查询、但可能会延迟回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    没问题、下周没问题。 感谢您的帮助!

    最棒的
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    1. 此组件是否为纯 CMOS 器件?    是的。  请参阅此逻辑比较指南:
      www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf
    2. 此器件支持的最大切换速率是多少?  可参考此常见问题解答以了解最大速率。  以下是 ACT 系列中潜在时钟 D 类触发器的参数搜索。     这列出了90Mhz。  不过、这是一个组合逻辑数据表(DS)。  通过查看 DS、可以看到在 mil 温度范围内的最小 Fmax 为70MHz。  这是适合该器件 Fmax 的估算值。
    3. 此组件上是否进行过任何 SEA/Heavy Ion 测试? 如果是、您能否提供有关此测试的任何数据?  此器件上没有 SE/重型离子数据。  可能有第三方数据可用。   我没有显示任何外部报告的数据库存在。  但是、它不一定是完整的。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水