This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-EP:扇出和频率额定值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823822/sn74lvc1g08-ep-fanout-and-frequency-rating

器件型号:SN74LVC1G08-EP

大家好、

 SN74LVC2G07MDCKTEP 和 SN74LVC1G08MDCKREP 的最大扇出限制和最大额定频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将在周一之前离开办公室。  我将尝试寻找其他资源来支持您的查询、但可能会延迟回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您提供最新信息、感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    有关最大工作频率的逻辑、请参阅此常见问题解答博文。

    您还可以执行 IBIS 仿真来评估扇出并估算最大频率。   这将使您能够使用开漏输出对上拉电阻器进行建模。

    EP 版本没有特定的 IBIS 模型。   但是、商业版具有代表性、可在此处找到:

    SN74LVC1G08MDCKREP 的答案相同、不同之处在于它是推挽与开漏。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水