This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:如何设置 LSF0102的 Verf_A 和 V_PU 电压

Guru**** 2925580 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824684/lsf0102-how-do-i-set-the-voltage-of-verf_a-and-v_pu-of-lsf0102

器件型号:LSF0102

我希望实现1.8V 至2.5V 的电压转换。

如何设置 LSF0102的 Verf_A 和 V_PU 电压?

数据表 (表3) 和 EVM 文档(表2)要求 V_PU >Vref_A + 0.85。  

如果我将 Vref_A 设置为1.8V。  V_PU 电压将超过2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    需要将 VrefA 设置为1.8V、将 VrefB 设置为5V。 这将满足 VrefB > VrefA +0.8的要求。

    而且、根据转换所需的任何一侧、IO 端口上的上拉电压都将设置为1.8V 或5V。

    在此处观看使用 LSF 进行翻译的视频:

    training.ti.com/translation-basics-lsf-family

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    非常感谢

    换言之:
    当 Verf_A 为1.8V 且 VrefB 为3.3V 时、芯片能否在1.8V 电平和2.5V 电平之间进行转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。