This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:适用于 Wiegand 接口的电平转换器建议

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC8T245, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774, SN74AXC8T245, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824375/txs0108e-level-translator-recommendation-for-wiegand-interface

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74AXC4T245SN74AXC4T774SN74AXC8T245SN74LV4T125

大家好、

我们正在进行定制设计。 我们遇到了 TXS0108E 问题。 根据 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/796359中的建议、我们使用   SN74LVC8T245等 DIR 控制器件进行了测试。 我们发现了显著的改进。 但是、在这些系列中、我们只能找到2位或8位电平器件。

出于某种原因、我们需要4位器件、并且类似系列中是否有任何4位器件。 此外、是否有 OE 为高电平有效的器件?

是否有任何8位器件、其中4位可以从 A 侧控制到 B 侧、剩余4位可以从 B 侧控制到 A 侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SRC、

    我可以获得电源电压吗? 新的 AXC 系列中有类似的器件、但看起来您可能会转换为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有您在 AXC 系列中需要的所有器件。 OE 没有高电平有效的功能、但您可以在该引脚前面使用我们的一个逆变器。

    以下是建议:

    对于245、我们有4位版本 SN74AXC4T245。 我们还提供了 SN74AXC4T774、其中每个位都具有单独的方向控制。  

    对于具有4位方向控制的8位器件、我们有 SN74AXC8T245。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们需要将信号从3.3V 转换为5V、也从5V 转换为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回复。  

    我们需要将信号从3.3V 转换为5V、也从5V 转换为3.3V。

    建议的 AXC 器  件可用于将0.65V 至3.6V 的信号转换。我们正在寻找可用于转换5V 信号的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SRC:

    遗憾的是、对于该电平转换、您需要使用 LVC、TXB 或 TXS 系列中的某些器件。 TXS 系列主要是 I2C 等开漏通信接口的理想选择。 TXB 可能是推挽接口的更好选择、但我始终建议对单向信号使用单向或方向控制电平转换器。 SN74LV4T125是一款支持单通道启用的4通道单向电平转换器。