This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:2.5V 至3.3V 转换的输出不会启动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820779/txb0108-output-is-not-coming-up-for-2-5v-to-3-3v-translation

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

继续使用链接执行以下操作:  

即使输入为高电平且使能端变为高电平、输出也不会出现。 原因可能是什么。 我们如何调试此问题?

请提供帮助。 (即使使用示波器、我们也会看到输入端的信号按预期工作、但输出始终保持低电平。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    您能否为我提供这些示波器截图、以便我可以看到您看到的输入和输出波形? 请在一个示波器捕获中提供输入和输出信号。 如果您有四通道示波器、也可以看到 OE 引脚信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您能不能告诉我是否有任何引脚兼容的转换器用于此转换器或替换转换器?

    我们在信号上有很少的上拉电阻、我认为它们使信号无法正常工作。 我是对的吗?

    我们尝试将该值增加到大约100K 欧姆、但结果相同。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    应用是什么?

    下面是一个应用手册、展示了上拉/下拉如何影响 TXB 器件:

    http://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    考虑使用 SN74AXC8T245器件、该器件可执行2.5V <>3.3V 的升压或降压转换。

    这不会与 TXB 引脚对引脚相同、因为 TXB 器件是不带 DIR 引脚的自动双向器件、而 AXC 器件属于 DIR 控制型器件系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的参与。

    但 SN74AXC8T245不支持自动感应功能、对吧? 我们只有很少的双向信号。

    此外、我们还观察到输出始终处于高电平的问题。 这是特征吗?

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanjunda、

    正确,sn74AXC8t245不支持双向信号(它不是自动 BD 转换器)。

    当输入切换时、静态高输出电压不是 AXC (或任何其他转换器)的预期特性。

    您是否有有关此内容的更多信息? OE 是低电平还是高电平? 器件外部是否有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您提供信息。 OE 为低电平时、我们尝试查看输出、并移除了所有外部上拉电阻。

    看起来一切正常。 再次感谢。

    此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认其工作正常。

    这将有助于闭合环路、并有望帮助其他人解决类似问题。