This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关于 SN74AVC4T245PWR 最小高度

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824444/sn74avc4t245-about-sn74avc4t245pwr-min-height

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

尊敬的支持团队:

您可以帮助提供 SN74AVC4T245PWR 的最小高度值吗? 客户需要这些数据才能正确选择散热器尺寸。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    可以在 POA 的数据表末尾找到封装尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    您还可以考虑使用 SN74AXC4T245、该器件与 SN74AVC4T245引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    否、对于 PWR 封装、d/s 中只有最大高度信息、无最小值数据。 您可以帮助进行双重检查吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    仅给出最大值、因为这通常是保持适当间隙所需的。 这些类型的器件实际上并不需要散热器、但如果是完整的系统散热器、我可以理解。 我想说、该值的容差通常为10%、这意味着高度可能比最大值低10%、但不会更大。