This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我可以在 I2C、SPI、UART 电平转换应用中使用 TXS0108E 吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824898/txs0108e-can-i-use-txs0108e-in-i2c-spi-uart-level-shifting-application

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AXC4T774

大家好、

希望你们做得好。

一个快速问题: 我可以 在 I2C、SPI、UART 电平转换应用中使用 TXS0108E 吗? 设计注意事项是什么?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    该器件可用于这些通信协议、但它主要是 I2C 等开漏协议的理想选择。 对于 SPI 和 UART、我将分别使用 SN74AXC4T774和 SN74AXC4T245。