This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT240A:热参数

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823520/sn74abt240a-thermal-parameters

器件型号:SN74ABT240A

您好!

我的客户对 SN74ABT240A 的热参数有一些疑问。

[问题]

请告诉我 DB 封装中的以下值。

* TJmax (最大工作结温)

* Theta JC (结点-外壳热阻)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    该器件的 TJ 最大值为150 C

    我提交了获取 Theta JC 值的请求。 这将需要1到2周时间、我将在完成后在这里公布该值。 我将此帖子标记为"已解决"、直到那时、才会复制请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速响应。

    好的、我将等待您的更新。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    散热团队本周没有排很长的队列、因此他们能够在今天之前提供数据。  

    该器件的 Theta JC 为45.6 C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速更新。

    好的、感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga