This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:通过 TXS4555进行动态电压检测和调节

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824286/txs4555-dynamic-voltage-detection-and-adjustment-with-txs4555

器件型号:TXS4555

您好!  

从客户那里、LTE SIM 卡可以 与主机协商并选择合适的电压电平。  

剂量 TXS4555支持这种动态电压检测和调节?  或其他双向电平位移可以实现这种功能?

谢谢。  

橄榄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 输出(VSIM)可通过 SEL 输入在1.8V 至2.95V 之间切换。 实际协商必须由基带处理器完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS4555侧的 LDO 可在上电后进行动态选择、还是必须在上电前选择它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL (和 EN)可随时更改。