This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:X2SON 封装引脚数不符

Guru**** 2931300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824394/sn74lvc1g17-x2son-package-pin-count-discrepancy

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

第1页和第5页的数据表显示 X2SON 封装引脚数为4。

另一方面、第15页显示 X2SON 封装的引脚数为5。

我认为第1页和第5页应该是拼写错误。

这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    是的、这些表看起来显示的是4、而不是5。 引脚分配图正确、有5个引脚。

    我会将其添加到我们的勘误表中进行修复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦-圣

    感谢您的快速回复并提供答案。

    此致、

    Shota Mago