This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:OE 保持在1.8V 时的功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824567/sn74avc4t774-power-consumption-when-oe-is-held-at-1-8v

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

我的客户正在使用 SN74AVC4T774、想要知道 OE 保持在1.8V 时该 IC 的功耗是多少。 配置为1.8V 至3.3V 转换、VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V。

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 说明书中将其指定为 ICCA/ICCB、即每个最多8 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您是否有关于使用此器件的应用程序的更多信息? 接口、负载、所需的驱动强度等

    您是否会考虑将新发布的 SN74AXC4T774 P2P 与 AVC4T774配合使用?