This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:驱动器电路说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824441/sn74hct04-driver-circuit-clarification

器件型号:SN74HCT04
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G04

我想使用逆变器 IC SN74HCT04NSR 来生成0和-5V 的输出电平。

根据上述建议的驱动器电路、我在 Tina 中使用了如下 所示的单通道六路逆变器 SN74AHC1G04和下图中的仿真响应、进行了相同的仿真。 有人能不能建议所实现的逻辑是否正确生成0V 和-5V 输出。

如数据表中所述、任何地方都不会提到使用-5V 连接逆变器的接地引脚、因此如果我向该 IC 的接地引脚施加-5V 电压、则会损坏逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    此实现可能会起作用、但不能保证数据表规格下的实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 连接到电路接地端、因此从逆变器的角度来看、其自身 VCC 和 GND 之间的电压为5V、这非常好。 (二极管可防止在第一个逆变器的输入端看到更高的电压。)