This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:布局问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824356/sn74abt245b-layout-questions

器件型号:SN74ABT245B

您好!
客户希望在5个通道上吸收28mA 电流(总电流为135mA)。 这是否正常? 他是否必须注意布局?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    数据表中给出的额定值适用于每个单个引脚、而不是所有引脚的总和。 当引脚的输出为低电平时、根据数据表、它可以灌入64mA 电流。 这意味着当器件驱动为低电平时、灌电流28mA 不会出现问题。

    谢谢!

    卡兰