This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45

Guru**** 2559850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822218/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45

器件型号:SN74LVC2T45

您好!  

请告诉我 SN74LVC2T45的引脚对引脚偏斜以及同一器件的器件对器件偏斜信息。  

谢谢、此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个器件上各个通道之间的延迟差异 称为通道间偏差或输出偏差。 这不作为数据表参数涵盖。

    但是、我们保证所有逻辑器件都将输出 偏斜限制为1ns。 请 记住 、这适用于  所有 驱动输入连接在一起且输出在驱动相同指定负载时以相同方向切换的单个单元。

    以下是基于技术的典型最大偏斜的预期结果。 但不能保证:

     - TTL = 800ps
     - BiCMOS = 500ps
     CMOS 为250ps

    AVC 和 LVC 器件是 CMOS

    也无法保证器件间偏移、但是如果它们来自同一批次、通常也应将器件间偏移限制为1ns。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan